This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:无法使用 BQSTUDIO 导通 MOSFET

Guru**** 2537110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365659/bq76942-not-able-to-turn-on-the-mosfet-using-bqstudio

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我正在尝试 使用 BQSTUDIO 在我们的定制 BQ76942电路中启用 MOSFET

 似乎未触发任何保护或触发永久失效、但 MOSFET 仍然不会导通。 我可以在哪里找到 BQSTUDIO 中出现这种情况的原因?

下面是一些屏幕截图

此致、
维迪特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、vidit、

    要启用 FET,您需要发送 FET_EN ()命令! 从而实现 FET 自主控制。

    我建议阅读以下指南以开始使用此器件:

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙