请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 您好!
客户在电池平衡中仅有14_S 的严重压降。
使用期间电池14S (移除 R1、R55电阻)
如果我们在除14S 以外的3天内平衡电池平衡、则仅14S 电池的压降约为70mA。
检查数据日志、其中显示我从未平衡 BQ79616中的14S。
请告知我问题是什么。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cho:
以下是一些可澄清问题的问题:
1.这是14S 的问题,但13S 或15S 的问题不是吗?
2.在平衡电芯时,电阻器上的压降是多少? 例如、如果启用了 CBFET 12、那么 R33和 R16上的压降是多少?
3.电池电压是多少?
4.出现此问题时、IC 的裸片温度是多少? 首先、这是温度问题吗? 如果器件因电流过大而变得过热而触发 CBTWARN、则电芯平衡可能会停止。
此致、
大卫