This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:电池平衡问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365509/bq79616-cell-balancing-issues

器件型号:BQ79616

您好!

客户在电池平衡中仅有14_S 的严重压降。

使用期间电池14S (移除 R1、R55电阻)

如果我们在除14S 以外的3天内平衡电池平衡、则仅14S 电池的压降约为70mA。

检查数据日志、其中显示我从未平衡 BQ79616中的14S。

请告知我问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    以下是一些可澄清问题的问题:

    1.这是14S 的问题,但13S 或15S 的问题不是吗?

    2.在平衡电芯时,电阻器上的压降是多少? 例如、如果启用了 CBFET 12、那么 R33和 R16上的压降是多少?

    3.电池电压是多少?

    4.出现此问题时、IC 的裸片温度是多少? 首先、这是温度问题吗? 如果器件因电流过大而变得过热而触发 CBTWARN、则电芯平衡可能会停止。

    此致、

    大卫