This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730

Guru**** 2693515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365545/tps23730-tps23730

器件型号:TPS23730

您好!

我们 根据参考原理图 PMP22494_revA_SH2.SchDoc 使用 TPS23730 IC 设计了隔离式6类 POE++电源。

在空载条件下、我们通过在12V 上添加泄放电阻器来维持输出负载、这样 POE RJ45输入端的输入电流大于18mA、输入电压为44V 到52V

在电路运行期间、RJ45 PD 输入上的输入功率是动态的、在一种情况下范围为6W 至25W、在另一种情况下范围为6W 至45W。

我们假定 分级电阻 CLSA = 31.7欧姆(27欧姆+ 4.7欧姆)且 CLSB = 130欧姆(120欧姆+ 10欧姆)。

如参考原理图中所示、DEN 引脚通过25.5K 电阻连接到 VDD。

PSE 输出将来自2型 802.3at 或 3型802.3bt 以太网交换。

 EMPS 引脚的状况应该是什么、我们应该通过连接到 PGND 来启用或保持禁用?

EMPS 引脚的重要性是什么?

通过执行分类识别、该电路会在 PSE 输入下正常工作。

此致、

麒麟冲浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    感谢您的联系。  

    在您的描述中,您 在负载上添加了一个泄放电阻器,以保持>MPS 18 mA 电流。 TPS23730具有 EMPS 可以自动执行该操作、因此您无需使用泄放电阻器作为虚拟负载。 您可以将此 EMPS 引脚保持断开以启用自动 MPS。

    MPS 脉冲宽度取决于其进行的协商。 如果使用 AT 2类 PSE、TPS23730会自动将 MPS 占空比调整为 26.6%;如果是 BT 3类 PSE、则为3%。 两种情况都将满足 MPS 要求、以确保 PSE 不会因为 MPS 损耗而关闭端口。

    此致、

    帝昂