Other Parts Discussed in Thread: TPS23730
您好!
我们 根据参考原理图 PMP22494_revA_SH2.SchDoc 使用 TPS23730 IC 设计了隔离式6类 POE++电源。
在空载条件下、我们通过在12V 上添加泄放电阻器来维持输出负载、这样 POE RJ45输入端的输入电流大于18mA、输入电压为44V 到52V
在电路运行期间、RJ45 PD 输入上的输入功率是动态的、在一种情况下范围为6W 至25W、在另一种情况下范围为6W 至45W。
我们假定 分级电阻 CLSA = 31.7欧姆(27欧姆+ 4.7欧姆)且 CLSB = 130欧姆(120欧姆+ 10欧姆)。
如参考原理图中所示、DEN 引脚通过25.5K 电阻连接到 VDD。
PSE 输出将来自2型 802.3at 或 3型802.3bt 以太网交换。
EMPS 引脚的状况应该是什么、我们应该通过连接到 PGND 来启用或保持禁用?
EMPS 引脚的重要性是什么?
通过执行分类识别、该电路会在 PSE 输入下正常工作。
此致、
麒麟冲浪