主题中讨论的其他器件: TPSI3052、、、 TPSI3052-Q1
团队、您好!
我们计划使用 IC TPSI3050设计电路。
您能否确认引脚 PXFR 的使用情况。
数据表显示它控制到 VDDH 引脚的功率传输。
请更正我的错误。
可以获得的最大占空比为93%。
这是否意味着 VDRV 引脚在25us 的7%时间内将处于低电平?
数据表中显示"将 EN 引脚设置为逻辑低电平会导致 VDRV 驱动为低电平。"。
那么、如果我们为 EN 引脚提供3.3V 电压(100%导通时间)、VDRV 是否也会100%开启?
如果电源传输的时间为93%、那么 VDRV 引脚如何能够100%开启?
在我们的应用中、我们需要双向电流。 因此、如下图所示、我们计划使用背对背 FET。 
MOSFET 器件型号为 IPTC011N08NM5。
我们需要器件100%准时。
正在查找您的回复