This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173, UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363745/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件:TIDA-00173

 大家好、 我总是收到很多帮助。

我参考文档编号 TIDA-00173、 创建更大容量(约100W)的反激式设计。

我将使用 UCC28711配置反激式。 (请参见文档编号 TIDA-00173)

当 PWM IC 生成三个初始脉冲时、我可以观察到 CH1的值中出现瞬时尖峰。(CH1:VCS、CH2:VDS Q2、CH3:VDD、CH4:VGS)

(数据表中指定的额定值为780mV、因此我需要将其设为较低的值。 我想使用 RC 滤波器可以解决这个问题。)

为了解决此问题、我将 VCS 引脚上的 R23电阻器从1k 更改为4.6k、这会导致峰值更高。 但是、在我看来、波形非常清晰。

(1k 是上图、4.6k 是向下 agh)

我想知道 PWM IC 是否会受到此类瞬时峰值的影响? 如果是、是否适合如此持续调整 RC 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信杓:

    感谢您与我们联系。

    首先、CS 引脚在关断时的所有尖峰表明存在足够的寄生电容、因此我们可能必须确保 MOSEFT 的 Coss 处于理想状态。 如果 CS 引脚上的电压大于过流保护阈值、该器件将关断。

    串联电阻充当线路补偿电阻、因此将该值增加3倍有助于启动、因为电流偏移很高、但这可能意味着系统中的实际电流可能会更低、从而可能有助于启动。 第二个问题可能是确保您要使用"尖端和接地筒"测量来探测 CS 引脚信号、以确保振荡不是由于探头拾取而引起的。

    此致、

    哈里什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我目前正在使用 CREE 的 C2M1000170D FET。 该产品的 COSS 值为19pF、大于之前 MOSFET 的9pF。

    此外、由于转换器不工作、我移除了上部开关并将其直接连接到线路。 因此、当前仅有一个 MOSFET

    我在示波器上使用无源探头测量 VCS 电压、并保持探头引线长度尽可能短(约2cm 或更短)。

    我目前正在尝试降低 VCS 中的尖峰。 我一直在不断改变 CS 引脚和分流电阻器的电阻值、但仍然出现尖峰电压。 我测试了3k 和4.5k 的 CS 引脚电阻、但尖峰电压没有显著变化。 我还将分流电阻从0.4欧姆降至0.2欧姆。

    是否有任何方法可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我目前正在使用 CREE 的 C2M1000170D FET。 该产品的 COSS 值为19pF、大于之前 MOSFET 的9pF。

    此外、由于转换器不工作、我移除了上部开关并将其直接连接到线路。 因此、目前只有一个 MOSFET (见随附照片)。

    我在示波器上使用无源探头测量 VCS 电压、并保持探头引线长度尽可能短(约2cm 或更短)。

    我目前正在尝试降低 VCS 中的尖峰。 我一直在不断改变 CS 引脚和分流电阻器的电阻值、但仍然出现尖峰电压。 我测试了 CS 引脚电阻3.3k 和4.5k、但尖峰电压没有显著变化。 我还将分流电阻从0.4欧姆降至0.2欧姆。

    是否有任何方法可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信杓:

    感谢您与我们联系。

    开关节点电容可能非常高-变压器、Coss 和输出整流器相关电容的累积效果。  CS 引脚上的680pf 似乎非常高、通常可以将其保持在120pf 以下。 (220pf 最大值)。 我想您可以尝试在栅极上使用 NPN-PNP 缓冲器来驱动 SiC。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您一如既往的及时响应。

    如您所述、我将其更改为120pF (最大220pF)、但在运行测试期间、我在低电压下观察到以下现象。 我写信问,这是不正常的,还是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许 承杓

    第三个脉冲看起来奇怪。 开机时间很长。 这可能是由于 VCS 信号存在一定的延迟、或者初级电感过高或输入启动电压过低所致。 上述每种情况都需要单独验证。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什