主题中讨论的其他器件:TIDA-00173、
大家好、 我总是收到很多帮助。
我参考文档编号 TIDA-00173、 创建更大容量(约100W)的反激式设计。
我将使用 UCC28711配置反激式。 (请参见文档编号 TIDA-00173)
当 PWM IC 生成三个初始脉冲时、我可以观察到 CH1的值中出现瞬时尖峰。(CH1:VCS、CH2:VDS Q2、CH3:VDD、CH4:VGS)
(数据表中指定的额定值为780mV、因此我需要将其设为较低的值。 我想使用 RC 滤波器可以解决这个问题。)
为了解决此问题、我将 VCS 引脚上的 R23电阻器从1k 更改为4.6k、这会导致峰值更高。 但是、在我看来、波形非常清晰。
(1k 是上图、4.6k 是向下 agh)
我想知道 PWM IC 是否会受到此类瞬时峰值的影响? 如果是、是否适合如此持续调整 RC 值?