主题中讨论的其他器件: UCC28782
您好!
我想问您一个有关 UCC28782EVM-030的问题。
关于本文档第16页图8-9的测量条件、负载电流被描述为"1.8A 至3.25A"。
此图中的波形实际测量的电流是多少安培?
此外、包括此波形在内的其他波形的条件是否如下所示? (图8-9至图8-14)
输入:115VAC
输出:20V
问题的背景如下。
我正在开发输出功率是60W 的电源、但是目前效率不是很好。
有源钳位的 MOSFET 似乎有很大的损耗(实际上会产生大量的热量)、我认为流向高侧的电流比必要的要多。
我认为高侧开关的导通时间可能比应有的时间长。
我还假设开关频率低于应有的频率、并且不必要的电流会流经初级侧。
如果 EVM 数据的图8-9中的波形为60W 输出波形、我认为初级侧电流可在我考虑的电路和 EVM 之间进行比较。
此致、