请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
工具与软件:
您好!
我的客户在购买后希望测试 USB-PD-CHG-EVM 至01。
问题1: 有一个 USB2ANY 接头。 它的作用是什么? 在下面的链接中使用该产品是否正确?
https://www.ti.com/tool/USB2ANY?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware
问题2. 如果您看一下 USB-PD-CHG-EVM -01启动视频、我们使用了 Power DUO 源板。 客户是否必须使用此电路板? 或者、如果他们使用常规 PD 充电器对其进行测试、是否可以?
谢谢你。
JH