This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM 01:询问电路板测试

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366366/usb-pd-chg-evm-01-inquire-about-board-testing

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

您好!

我的客户在购买后希望测试 USB-PD-CHG-EVM 至01。

问题1: 有一个 USB2ANY 接头。 它的作用是什么? 在下面的链接中使用该产品是否正确?

       https://www.ti.com/tool/USB2ANY?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

问题2. 如果您看一下 USB-PD-CHG-EVM -01启动视频、我们使用了 Power DUO 源板。 客户是否必须使用此电路板? 或者、如果他们使用常规 PD 充电器对其进行测试、是否可以?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    关于 Q1、您可以使用 USB2ANY 和 TI-CHARGE GUI 直接与充电器通信、而不是依靠 PD 控制器作为 I2C 主机。

    关于 Q2、不。  此 EVM 可由任何 USB PD 电源供电。

    此致、

    杰夫