主题中讨论的其他器件: TPS65132
尊敬的专家:
在我们的应用中、我们使用 TPS65130在上电阶段解决了一个浪涌问题、 连接后、我们捕获 TPS6552输入(USB5V_ISO)的上电电电压和电流。 它从外部 USB5V_ISO 侧灌入的600mA 浪涌电流为~μ A、但在正常阶段、它仅为~μ A 44mA 电流。 您能提供一些建议、说明我们如何降低应用中的浪涌电流吗? 谢谢。
杰伊


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
在我们的应用中、我们使用 TPS65130在上电阶段解决了一个浪涌问题、 连接后、我们捕获 TPS6552输入(USB5V_ISO)的上电电电压和电流。 它从外部 USB5V_ISO 侧灌入的600mA 浪涌电流为~μ A、但在正常阶段、它仅为~μ A 44mA 电流。 您能提供一些建议、说明我们如何降低应用中的浪涌电流吗? 谢谢。
杰伊


您好、Jay、
TPS65132的峰值电流是可调节的、因此峰值电流将小于 TPS65130。 您可以参阅数据表中的图41和图42。
Br
帕特里克