This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365579/tps65130-tps65130

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件: TPS65132

尊敬的专家:

在我们的应用中、我们使用 TPS65130在上电阶段解决了一个浪涌问题、 连接后、我们捕获 TPS6552输入(USB5V_ISO)的上电电电压和电流。 它从外部 USB5V_ISO 侧灌入的600mA 浪涌电流为~μ A、但在正常阶段、它仅为~μ A 44mA 电流。 您能提供一些建议、说明我们如何降低应用中的浪涌电流吗? 谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果我多次测试此瞬态电流、我们甚至可以捕获超过1.2A 的瞬态峰值电流。 这会关闭系统中的输入电源。
    那么、我想知道是否可以降低该瞬态电流? 在 d/s 中、人们说软启动可用于降低瞬态、但我找不到任何线索来对此采取行动。 在我的系统中、上电阶段的瞬态峰值可以在250mA 内接受。 因此、请帮助我解决该问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您是否能够在上电期间捕获 L3的电流波形? 我想知道浪涌电流是应该归咎于 VPOS 还是 VNEG。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    当我移除 L3或 L4时、浪涌电流减小至~焊入 L3和 L4的一半。

    杰伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕特里克

    我们可以查看 TPS65132、该器件在 d/s 中具有浪涌电流图、可以通过软启动延迟时间来减小此浪涌电流。 TPS65130怎么样? 我能否调节该软启动并在300mA 内使浪涌电流跟随?  

    此致、

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    内部软启动时间不可调。 但您可以在 Q2栅极到源极上添加并联 RC 以减慢 FET 导通速度。 如果您可以单独启用 ENP 和 ENN、浪涌电流也会减小。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。 TPS65132的浪涌规格有何影响。 有何不同? 我想使用 tps65132来将 tps65130替换为固定的+6V 和-6V 输出。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能帮助我提供一个简单的电路、以展示如何在 Q2的 S 和 D 引脚中添加 R/C 吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    TPS65132的峰值电流是可调节的、因此峰值电流将小于 TPS65130。 您可以参阅数据表中的图41和图42。

    TPS65132数据表、产品信息和支持| TI.com

    Br

    帕特里克