主题中讨论的其他器件: AM62A7、 SK-AM62A-LP、 LM25141、 CSD18563Q5A
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 LM5141操作 AM62A7。
他们的原理图是基于 SK-AM62A-LP EVM 原理图设计的。
他们在测试第1个采样时没有问题、但在测试第2个采样时出现了问题。
-如果它们施加12V 到48V 的输入电压, LM5141运行良好。
但如果直接施加48V 的输入电压、LM5141就会死机、无法检测到输出。
-他们使用电源为输入电压。
最后、他们需要使用48V 输入电压。
-输入电压为12V 时电流消耗为100mA ,输入电压为48V 时电流消耗为25mA。
那么我希望您查看他们的原理图。 附上第1个样片的原理图(Rev.A)和第2个样片的原理图(Rev. b)
e2e.ti.com/.../LM5141_5F00_SCH.zip
从修订版本 A 至修订 b 如下;
- D4和 TNR2未插入。
-增加 D3的额定电压。 (与修订版本 a)
- 4 pcs 的磁珠被更改为更高规格。 (直流电阻/阻抗下降、额定电流上升)
- 100uF 钽电容器具有更高的额定电压。 (62V 至100V)
-更改了 R58和 C18的位置(连接到引脚20)
下图是我的客户向 LM5141施加18V 输入电压并切断输入电压时的波形。
如您所见、输出不稳定。 您能否查看导轨并找到实现稳定输出的方法?

此致、
蔡斯