This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:请查看原理图。

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, AM62A7, SK-AM62A-LP, LM25141, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365720/lm5141-please-review-the-schematic

器件型号:LM5141
主题中讨论的其他器件: AM62A7SK-AM62A-LPLM25141CSD18563Q5A

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 LM5141操作 AM62A7。

他们的原理图是基于 SK-AM62A-LP EVM 原理图设计的。

他们在测试第1个采样时没有问题、但在测试第2个采样时出现了问题。

-如果它们施加12V 到48V 的输入电压, LM5141运行良好。

但如果直接施加48V 的输入电压、LM5141就会死机、无法检测到输出。

-他们使用电源为输入电压。

最后、他们需要使用48V 输入电压。

-输入电压为12V 时电流消耗为100mA ,输入电压为48V 时电流消耗为25mA。

那么我希望您查看他们的原理图。 附上第1个样片的原理图(Rev.A)和第2个样片的原理图(Rev. b)

e2e.ti.com/.../LM5141_5F00_SCH.zip

从修订版本 A 至修订 b 如下;

- D4和 TNR2未插入。

-增加 D3的额定电压。 (与修订版本 a)

- 4 pcs 的磁珠被更改为更高规格。 (直流电阻/阻抗下降、额定电流上升)

- 100uF 钽电容器具有更高的额定电压。 (62V 至100V)

-更改了 R58和 C18的位置(连接到引脚20)

下图是我的客户向 LM5141施加18V 输入电压并切断输入电压时的波形。

如您所见、输出不稳定。 您能否查看导轨并找到实现稳定输出的方法?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    继续并为此设计发送一个完整的快速入门文件、以便我们可以查看元件选择、功率损耗和稳定性。 从 VIN 到 IC 的 VCCX 引脚16之间的 C7 100uF 电解电容器是什么? VCCX 通常由5V 电源轨供电。 请注意、输入电容器(位于 FET 两端)需要是陶瓷电容器、例如4.7uF/100V/1210。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/tool/LM5141DESIGN-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:我认为 C7是一个原理图错误。 由于 Vout = 12V、如果5V 偏置电源不可用、只需将 VCCX 连接到 GND。

    通常、不建议在输入端连接钽电容器、因为它们具有故障模式并且容易受到高 dv/dt 的影响。 如上所述、在 FET 上使用陶瓷电容器(有关正确的布局放置、请参阅应用手册 SNVA803)。 对于 EMI 滤波、可根据需要使用输入滤波电感器和适用的阻尼电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy。

    我是郑先生提到的客户。
    在您回答后、我有一个问题。

    问题1: 特定于我们对 Buck (LM5141)的要求、
    目标输入 V 为48、范围最小值为12V ~ 65V。
    输出功率要求是 Vout 为5V、Iout 为5A (包括足够的裕量)。
    但是、实际电流消耗预计低于2A。
    所以,我不明白你的说法"因为 Vout =12V,...... "。
    结果出来了吗?

    问题2. 根据你所链接的 Excel"DESIGN-CALC ",最大输入电压条件(65V)在我输入该值时以红色字母出现。
    这究竟是什么意思?
    降压转换器是否不能确保在具有最大 Vin 时的性能? 意义是什么呢?

    问题3: 在 PS 中、"C7是原理图错误"一句意味着 C7在低压侧未接地?
    在我们的第一个设计(修订版 A)、它是错误的、我们认识到了。
    我们已在修订版 A 上对其进行了实际调试。
    另有修订版 B 电路原理图修正。
    在修订版 B 电路、C7的下侧、C6的右侧、引脚 VCCX 与接地相同。
    这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送快速入门计算器文件、以便我了解电路参数。 我想我看到了原理图中提到的12V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM25141_2D00_Q1_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_revA5_5F00_240524_5F00_2.xlsm

    原理图中未提及12V 输出。

    我附上了与 Q2相关的 Excel。

    此外、您不回答 Q3。

    请再次回答 Q2和 Q3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我还有一个问题。
    正如 Jeong 先生提到的、LM5141经常在调试时死亡。
    我认为我插入的输入电压没有其工作条件那样高。
    我测量了在直接施加输入电压48V 的情况下、输入电压波形在输入急变时看起来不超过60V。
    但是、降压稳压器即使看起来不超过最大额定值、也会一直死机。

    因此、我想知道降压转换器死区的条件是什么。
    我不明白为什么,我想理解的马戏团。
    请确认答案。

    尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    很抱歉耽误您的时间、Tim 将在24小时内提供更新。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hogyun:

    问题2. 我无法下载该文件-请再次尝试附加它。 如果您为最大输入的是65V、请确保您使用的是 LM5141快速入门计算器、而不是 LM25141 (文件名显示)。

    问题3: 是的、如果未使用外部偏置电源、则 VCCX 引脚应连接到 GND。 但是、此处 Vout = 5V、因此可以将输出连接到 VCCX 引脚以减少来自 VIN 的偏置电流。

    以下是其他注意事项:

    1. 在给定52V (最大值)至5V 转换(10%占空比)的情况下、电容较低、Rdson 较大的 FET 适用于高侧位置。 以 CSD18563Q5A 为例(它可以在两个位置使用、因为它还具有较低的 Qrr)。
    2. FET 附近的输入电容器应该是陶瓷电容器、例如4.7uF/100V/1210。
    3. 在 AGND 和 PGND 之间无需0Ω。 只需将 DAP 上的相应引脚连接起来。
    4. 交叉频率 应该设计为 Fsw 的10-12% (当有效陶瓷输出电容减小时、这将提供保持/冷裕度)。 Fsw 的20%是交叉的绝对最大值。
    5. 考虑在电流检测线路上添加 RC 滤波器(如果怀疑有噪声)。

    此致、

    时间