This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:具有内置 NTC 的2节电池系统、如何连接到 TS 输入引脚

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366758/bq24616-2-cell-system-with-built-in-ntcs-how-to-connect-to-ts-input-pin

器件型号:BQ24616

工具与软件:

你好

我目前正在设计一个使用两节串联电池的系统。
每个电池都有自己的内置 NTC (请参阅随附的产品说明书)。
我想知道是否有任何成熟的解决方案可让 TS 引脚对两者进行监控。

一些限制:
1) 1) MCU 在充电期间(理想情况下)处于关闭状态、因此它必须是一个纯硬件解决方案。
2)由于产品的高度限制,单个外部 NTC 不可能,因为电池不会堆叠,而是并排-(因此,仍然需要2个外部 NTC )。
3)根据我的理解, NTC 连接在 NTC 引脚和 GND 之间,所以"上部"电池的 NTC 可能会有一些额外的问题,因为它不会接地,而是连接到下部电池的正极端子。

此致、

Ódinn


e2e.ti.com/.../pa_2D00_ls19.r001_2D00_celltech.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Odinn:

    Unknown 说:

    我目前正在设计一个使用两节串联电池的系统。
    每个电池都有自己的内置 NTC (请参阅随附的产品说明书)。
    我想知道是否有任何经实践检验的解决方案可以让 TS 引脚监控它们两个。

    不可以、我们没有任何经过验证的解决方案来让电池充电器 TS 引脚监控多节电池的温度。 如果需要、我建议使用两个 BQ24616电池充电器。

    此致、

    Christian。