请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616 工具与软件:
你好
我目前正在设计一个使用两节串联电池的系统。
每个电池都有自己的内置 NTC (请参阅随附的产品说明书)。
我想知道是否有任何成熟的解决方案可让 TS 引脚对两者进行监控。
一些限制:
1) 1) MCU 在充电期间(理想情况下)处于关闭状态、因此它必须是一个纯硬件解决方案。
2)由于产品的高度限制,单个外部 NTC 不可能,因为电池不会堆叠,而是并排-(因此,仍然需要2个外部 NTC )。
3)根据我的理解, NTC 连接在 NTC 引脚和 GND 之间,所以"上部"电池的 NTC 可能会有一些额外的问题,因为它不会接地,而是连接到下部电池的正极端子。
此致、
Ódinn