大家好!
在我们的基本步进电机板中、我们使用 ULN2003在小型步进电机上实现小步进。 电机仅以总共5V 的~200mA 运行的前4个通道(请参阅下面的原理图)、5、6、7悬空(输入接地)。 利用3.3V MCU 的 PWM 信号运行。 该功能运行得非常顺利。
不过、我们会在电源(感应电动势?)中观察到一些电压峰值 然后电机执行/或通过阶跃完成。 从稳定的5.0V...it 运行时、电压增加到5.8V! 由于同一5V 电源轨上的其他组件、这是不需要的。 我希望5V 线路非常稳定。
从数据表中看、不需要额外的二极管。 我已经尝试在 COM 到 GND 之间增加一个额外的大铝制电解电容器。 但没有实际效果。

请提供建议!
提前感谢!
-磨砂机