This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:为什么当 Iout 增大时 Vout 会减小?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202, TPS562203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366741/tps562202-why-does-vout-decrease-when-iout-increases

器件型号:TPS562202
主题中讨论的其他器件: TPS562203

工具与软件:

您好、专家!

在 TPS562202的数据表中、我发现当 Iout 从0.2增加到1.8A 时、Vout 会降低25mV。

造成这种情况的主要原因是什么?

此致、

肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    这是 DCAP2控制的一个功能。 在 DCAP2控制下、在轻负载(DCM 模式)下、输出电压会略有增加。 您可以使用 TPS562203等 DCAP3控制器件来避免这种情况。

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipeng、

    请您参考相关信息。 是否有任何文档解释了 DCAP-2在轻负载条件下输出电压增加的情况?
    我想更深入地了解一下。

    此致、

    肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    您可以看到这个 https://www.ti.com/lit/an/slva762a/slva762a.pdf

    此致、

    石屏市