请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562202 主题中讨论的其他器件: TPS562203
工具与软件:
您好、专家!
在 TPS562202的数据表中、我发现当 Iout 从0.2增加到1.8A 时、Vout 会降低25mV。
造成这种情况的主要原因是什么?
此致、
肯托
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kento:
您可以看到这个 https://www.ti.com/lit/an/slva762a/slva762a.pdf
此致、
石屏市