This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:功率因数校正线圈电流不规则

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366192/ucc28180-power-factor-correction-coil-current-irregularity

器件型号:UCC28180

工具与软件:

使用 ucc281280为 PFC 创建升压电路。

输入为交流电源(185Vrms-265Vrms)

输出为400V。 传输的功率为2.4KW

Fsw:150kHz

在线圈电流中观察到异常

什么原因会导致这种效果。 我用不同的电感尝试了这种方法、但这种不规范始终存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会尽快回复您。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurjyesh:  

    很抱歉我的响应延迟。  我已经不在办公室了几天了。  

    电流波形中显示的异常。
    请确认交流输入电压不存在异常、从而也不会造成异常。  

    假设交流电压干净、出现不规则形状的最可能原因是 ICOMP 电压响应滞后。    

    您能否提供 ICOMP 信号波形以及输入电流?  使用1V/div 刻度。  
    还您能否提供 UCC28180控制部分的原理图和组件值?   
    这可能有助于理解响应滞后的原因。  

    尊重,
    乌尔里希