请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 工具与软件:
使用 ucc281280为 PFC 创建升压电路。
输入为交流电源(185Vrms-265Vrms)
输出为400V。 传输的功率为2.4KW
Fsw:150kHz
在线圈电流中观察到异常
什么原因会导致这种效果。 我用不同的电感尝试了这种方法、但这种不规范始终存在。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Saurjyesh:
很抱歉我的响应延迟。 我已经不在办公室了几天了。
电流波形中显示的异常。
请确认交流输入电压不存在异常、从而也不会造成异常。
假设交流电压干净、出现不规则形状的最可能原因是 ICOMP 电压响应滞后。
您能否提供 ICOMP 信号波形以及输入电流? 使用1V/div 刻度。
还您能否提供 UCC28180控制部分的原理图和组件值?
这可能有助于理解响应滞后的原因。
尊重,
乌尔里希