This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:TPS1211-Q1是否会监测外部 FET 运行状况?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1211-Q1, TPS281C30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366801/tps1211-q1-does-tps1211-q1-monitor-external-fet-health

器件型号:TPS1211-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS281C30

工具与软件:

您好!

我想检查与 TPS1211-Q1配合使用的半导体的运行状况。 我在 TPS1211-Q1的数据表中未找到任何半导体运行状况监控功能。 您能否批准 我关于    TPS1211-Q1中半导体运行状况监控功能的调查结果?

您有没有提供任何具有两级可调过流保护、可告知半导体运行状况的替代高侧智能开关?

此致、Bekir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bekir、您好!

    欢迎使用 E2E!

    TPS1211-Q1具有栅极驱动 UVLO 保护功能、可在任何情况下避免 MOSFET 驱动不足。 但是、没有 FET 运行状况监视器、这些都需要在外部实现。  

    您要在集成式智能高侧开关产品系列中检查的电流电平是多少?

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    在 OUT 项目中、连续标称电流为6.3A、输出电压为28VDC。 过流限值可能在7A 左右、而且 当短路阻抗低于0.25OHM 时半导体也应完好无损。

    此致、Bekir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于工业应用吗? TPS281C30可能在这里工作、因为它具有集成的 FET 和短路保护(额定电压为48V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    它是民用航空电子车厢应用。 非常感谢您的建议。  TPS281C30在 TPS1211方面的不利影响:

    • 51V 至57V OVLO、高于42V 安全电压电平。
    • 高 RDS、ON (最大55mil OHM)- 6.3A 时的350mil 压降
    • 5V UVLO
    •  有关温度和磨损的不受控制的过流跳闸持续时间