请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1211-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS281C30
工具与软件:
您好!
我想检查与 TPS1211-Q1配合使用的半导体的运行状况。 我在 TPS1211-Q1的数据表中未找到任何半导体运行状况监控功能。 您能否批准 我关于 TPS1211-Q1中半导体运行状况监控功能的调查结果?
您有没有提供任何具有两级可调过流保护、可告知半导体运行状况的替代高侧智能开关?
此致、Bekir。