This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48110Q1EVM:最小电源电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367205/tps48110q1evm-minimal-supply-voltage

器件型号:TPS48110Q1EVM

工具与软件:

您好!

根据数据表、TPS48110Q1的最小 V (VS)额定值为3.5V。 但评估模块指出"运行电压为24V 至60V (典型值)"。

最小电源电压限制是否仅建立在电阻梯 R3、R7和 R11 (UVLO 保护)上? (24V 时、E/UVLO 引脚处应该是1.18V。)

问题:这些电阻器的适配是否允许我使用7V 以上的 EVM、或者是否还有其他需要考虑的事项? 是否只需要 R4/C4作为噪声滤除、在如此低的电压下是否应将其省略或减小? (在数据表中、VS 引脚直接连接到 VIN)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rene:

    欢迎使用 E2E!

    您可以修改这些电阻器以在较低 VIN 条件下使用。 R4/C4不影响工作电压。

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!