请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS48110Q1EVM 工具与软件:
您好!
根据数据表、TPS48110Q1的最小 V (VS)额定值为3.5V。 但评估模块指出"运行电压为24V 至60V (典型值)"。
最小电源电压限制是否仅建立在电阻梯 R3、R7和 R11 (UVLO 保护)上? (24V 时、E/UVLO 引脚处应该是1.18V。)
问题:这些电阻器的适配是否允许我使用7V 以上的 EVM、或者是否还有其他需要考虑的事项? 是否只需要 R4/C4作为噪声滤除、在如此低的电压下是否应将其省略或减小? (在数据表中、VS 引脚直接连接到 VIN)。