This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:最小电流限制

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61379-Q1, TPS61178, TPS61378-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366771/tps61178-minimum-current-limit

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS61378-Q1、TPS61379-Q1

工具与软件:

您好!

我对 TPS61178/TPS1781参考有疑问。

我想在我的应用中将电流限制在1.2A、但下图中的电流仅为3A。

是否有最低值低于哪个值不应下降?

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nassim:

    电流限制应高于 PFM 峰值电流、约为3A。

    如果低于此值、 则 PWM 将变得不稳定。

    此外、小电流将非常 不精确、因此不建议使用。

    您能否告诉我您的输入和输出条件、以便我推荐另一款电流限制如此小的器件?

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的答复。

    我使用 TPS11781、不存在 PFM 模式。

    在 Webench 中、Ilimit 可达到0、4A (如下图所示)。

    我的输入是 Vin_min = 4、5V、Vin_max = 5、5V、Vout = 6V 且 Iout = 200mA。

    我需要在器件上设置同步引脚。

    此致。

    Nasim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nassim:

    TPS61378-Q1和 TPS61379-Q1都是优选器件。

    对于 Webench、我认为其最小电流限制不可靠。

    当使用 TPS611781时、主要问题可能是 电流限制的变化。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    在 TPS61378-Q1的数据表中写道:  

    当输出电流为200mA 时、纹波的800mA 非常大。

    此致、

    Nasim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nassim:

    限制的原因与 TPS61178相同:小峰值将导致 PWM 和 PFM 变化不稳定。

    在强制 PWM 模式(与外部时钟同步)下工作时、不存在峰值电流最小限制(800mA)。

    这适用于 TPS611781、在 FPWM 模式下、峰值电流可能很小、这完全是由电感器和频率导致的。

    不同之处在于 TPS61378-Q1的电流 范围要小得多、变化就会更小(±0.8A、典型值为4.8A)。

    对于 TPS611178/1、其电流限制变化约为+-1.6A (请参阅8A 典型值)

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    800mA 这不是最小峰值电流、而是最小纹波电流(IL_min 和 IL_max 之间的差值)。

    此致、

    Nasim.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nassim:

    你是对的。 800mA 限制是纹波电流。

    请参见描述从 PWM 到 PFM 变化的图片。

    当负载降低且器件检测到峰值电流达到典型值时、它会停止进一步降低峰值并开始延长其周期。

    因此、当纹波设置得太小(例如 TPS61378-Q1的800mA)时、它将开始在谷值电流变为0之前延长其周期。

    这可能会导致一些 稳定性问题、因为这不是所需的工作条件。

    您可以看到、这不适用于 FPWM 模式、因为 FPWM 模式下没有周期扩展、因此该限制不再存在。

    此致、

    费格斯