主题中讨论的其他器件: TPS61378-Q1、TPS61379-Q1
工具与软件:
您好!
我对 TPS61178/TPS1781参考有疑问。
我想在我的应用中将电流限制在1.2A、但下图中的电流仅为3A。

是否有最低值低于哪个值不应下降?
提前感谢。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我对 TPS61178/TPS1781参考有疑问。
我想在我的应用中将电流限制在1.2A、但下图中的电流仅为3A。

是否有最低值低于哪个值不应下降?
提前感谢。
此致。
您好、Nassim:
限制的原因与 TPS61178相同:小峰值将导致 PWM 和 PFM 变化不稳定。
在强制 PWM 模式(与外部时钟同步)下工作时、不存在峰值电流最小限制(800mA)。
这适用于 TPS611781、在 FPWM 模式下、峰值电流可能很小、这完全是由电感器和频率导致的。
不同之处在于 TPS61378-Q1的电流 范围要小得多、变化就会更小(±0.8A、典型值为4.8A)。
对于 TPS611178/1、其电流限制变化约为+-1.6A (请参阅8A 典型值)
此致、
费格斯
您好、Nassim:
你是对的。 800mA 限制是纹波电流。

请参见描述从 PWM 到 PFM 变化的图片。
当负载降低且器件检测到峰值电流达到典型值时、它会停止进一步降低峰值并开始延长其周期。
因此、当纹波设置得太小(例如 TPS61378-Q1的800mA)时、它将开始在谷值电流变为0之前延长其周期。
这可能会导致一些 稳定性问题、因为这不是所需的工作条件。
您可以看到、这不适用于 FPWM 模式、因为 FPWM 模式下没有周期扩展、因此该限制不再存在。
此致、
费格斯