This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933FDRLR 无法将28V 转换为1.2V 和3A 输出

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365958/tps62933-tps62933fdrlr-not-able-to-convert-28v-to-1-2v-and-3a-output

器件型号:TPS62933

大家好、

我们的工作电源电路符合以下要求

输入电压= 28V

Iout=3A 时

VOUT=1.2V

我们按如下所示进行仿真。

------------------------------------------------------------------------------------------------------

如下所示的电气 BOM

名称制造商零件号属性数量价格封装
CBOOT Murata GRM155R71A104KA01D
系列= X7R
电容= 100.0nF
ESR= 1.0m Ω
VDC= 10.0V
IRMS= 0.0 A
1 0.01美元
0402 3平方毫米


Cin TDK C3216X5R1H106K160AB
系列= X5R
电容= 10.0 μ F
ESR= 1.0m Ω
VDC= 50.0V
IRMS= 4.9A
1 0.24美元
1206_180 11 mm2


Cinx TDK CGA3E2X7R1H104K080AA
系列= X7R
电容= 100.0nF
ESR= 29.6m Ω
VDC= 50.0V
IRMS= 971.99 mA
1 0.01美元
0603 5 mm2


COUT Murata GRM32EC80J107ME20L
系列= X6S
电容= 100.0 μ F
ESR= 1.0m Ω
VDC= 6.3V
IRMS= 6.0A
2 0.17美元
1210_270 15 mm2


CSS Murata GRM155R71A333KA01D
系列= X7R
电容= 33.0nF
ESR= 1.0m Ω
VDC= 10.0V
IRMS= 0.0 A
1 0.01美元
0402 3平方毫米


L1 Bourns SRU1038-2R2Y L= 2.2 μH
7.7m Ω
1 0.43美元
SRU1038 144 mm2
Rfbb Vishay-Dale CRCW040210K0FKED
系列= CRCW ..E3
电阻= 10.0k Ω
功耗= 63.0mW
容差= 1.0%
1 0.01美元
0402 3平方毫米


Rfbt Yageo RC0603FR-074K99L
系列=?
电阻= 4.99k Ω
功率= 100.0mW
容差= 1.0%
1 0.01美元
0603 5 mm2


U1德州仪器 TPS62933FDRLR 开关1 0.3美元
DRL0008A-MFG 9mm2

------------------

我们无法获得1.2V 输出。  TPS62933FDRLR IC 已烧坏。

如果 上述电路有任何问题、请告知我输入电流额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Ajit

    您是否对 TPS62933进行了测试并解决了问题? 您能否分享原理图和烧坏的测试条件?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    是的、我们对其进行了测试、因此问题迎刃而解。

    步骤:

    • 提供了8.0V 的输入电压和0A 的输入电源电流。

               观察到的输出:在 Cout 两端为0.0V

    • 将 输入电流增加了0.01A

               观察到的输出:0.0V

    • 将输入电流增加至1A。

               观察到的输出:0.0  

    • 提供10V 的输入电压、电源电流为2A。 观察到的输出:0.0V

    • 我们还使用28V 输入进行了测试、然后烧坏了 IC。

    如果原理图或测试过程有任何问题、敬请告知。

    感谢您对此的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Ajit

    这是 webench 仿真电路、能否分享一下测试电路原理图?  

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    • 提供了8.0V 的输入电压和0A 的输入电源电流。

               观察到的输出:在 Cout 两端为0.0V

    • 将 输入电流增加了0.01A

               观察到的输出:0.0V

    • 将输入电流增加至1A。

               观察到的输出:0.0  

    • 提供10V 的输入电压、电源电流为2A。 观察到的输出:0.0V

    ------------------

    您是说当输入电压为8/10V 时电路无法运行吗? EN 是否关断?

    • 我们还使用28V 输入进行了测试、然后烧坏了 IC。

    您是否使用直流电源进行了测试? 如果输入电缆较长且没有陶瓷输入电容器、则可能会发生过冲。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我们已将上述 BOM 和仿真电路中提到的所有组件焊接到试验电路板上并进行了测试。 所以、电路图与仿真一样。

    问:您的意思是当输入电压为8/10V 时电路无法运行? EN 是否关断?

    答:我们已经用2V 的步长将输入电压从8V 增加到28V。 但我们在输出端得到0V。

    问: 您是否使用直流电源进行测试? 如果输入电缆较长且没有陶瓷输入电容器、则可能会发生过冲。

    答:是的、我们已经使用直流电源进行测试。 输入电缆长度为1/2英尺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请让我检查并稍后再回来,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Ajit

    原理图和 BOM 对我来说很好。 EN /RT 引脚悬空也应该没有问题。 电路应能够输出目标 Vout。  是否可能存在任何错误的导线连接?  

    您还可以执行一些测试并记录波形:  

    在启动时测量 EN、SS 波形 (当 Vin 上电时);

    在启动/稳定状态时测量 Vin、SW、iL。  

    这可能有助于我们识别出问题所在。 您能否使用 新器件替换并进行测试?  谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 GUI、它现在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注、我现在将关闭此主题。 如果有其他问题、敬请告知。