This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:遇到启动问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366255/lm25011-encountering-start-up-issues

器件型号:LM25011

当输出电压较弱1.4V 时、客户遇到近5%的启动故障。 (该信号被通信端口 TX 泄漏。)

如果输出中没有1.4V 的较弱电压、则不会出现任何问题。

客户已完成 AB/BA 测试。 他们发现此问题出在芯片上。

黄色表示输出电压。

紫色是 SW。

绿色表示 PG。

出现5%故障率的潜在原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    A/B 交换测试可能意味着您正在按照规格限制边缘进行排序、而不意味着器件会发生特定的故障。

    请填写您的设计计算器规格并与我们分享、以便我再次检查您的设计规格。  此外、我注意到 CSS 为100nF、有没有原因?  重新启动时是否出现问题?  建议 重新检查小 SS 电容器的问题、例如22nF。   

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色:BST (引脚10)到 SW (引脚9)电压

    黄色:SS (引脚4)到 GND

    绿色:SW (引脚9)到 GND

    紫色:Vout (3.3V)至 GND

    客户发现 BST-SW 电压仅为5V-0.3V-1.4V=3.3V。

    这可能无法开启上桥 MOSFET、因为 可能会触发 UVLOGD 栅极驱动 UVLO。 (5%异常率)

    您能帮助对此发表评论吗?

    此外、如果始终存在1.4V 的泄漏电压、是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio  

    我同意你的看法。 您可以通过在 BST 和 SW 之间连接电池(Vbat>4.4V)来确认该问题是否由 BST_UVLO 功能引起。   如果 BST_UVLO 功能是根本原因、您将能够 使用同步降压转换器解决该问题。

    此外、我认为通过在降压转换器的输出端连接一个二极管、可以避免流入降压转换器输出端的泄漏电流(被通信端口 TX 泄漏)。   

    - EL