当输出电压较弱1.4V 时、客户遇到近5%的启动故障。 (该信号被通信端口 TX 泄漏。)
如果输出中没有1.4V 的较弱电压、则不会出现任何问题。
客户已完成 AB/BA 测试。 他们发现此问题出在芯片上。
黄色表示输出电压。
紫色是 SW。
绿色表示 PG。

出现5%故障率的潜在原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

当输出电压较弱1.4V 时、客户遇到近5%的启动故障。 (该信号被通信端口 TX 泄漏。)
如果输出中没有1.4V 的较弱电压、则不会出现任何问题。
客户已完成 AB/BA 测试。 他们发现此问题出在芯片上。
黄色表示输出电压。
紫色是 SW。
绿色表示 PG。

出现5%故障率的潜在原因是什么?
蓝色:BST (引脚10)到 SW (引脚9)电压
黄色:SS (引脚4)到 GND
绿色:SW (引脚9)到 GND
紫色:Vout (3.3V)至 GND

客户发现 BST-SW 电压仅为5V-0.3V-1.4V=3.3V。
这可能无法开启上桥 MOSFET、因为 可能会触发 UVLOGD 栅极驱动 UVLO。 (5%异常率)

您能帮助对此发表评论吗?
此外、如果始终存在1.4V 的泄漏电压、是否有解决方案?