This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:补偿设置审核

Guru**** 2384760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364011/tps546d24a-compensation-settings-review

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件:TPS546D24

您好!

您可以查看我的薪酬电子表格吗? 我希望可以提高环路带宽、或许还能提高相位和增益裕度。 如果我还需要调整电感器值、这是可以接受的。 我从 WEBENCH 设计开始、但我发现补偿计算不可靠(或未根据我的特定应用进行调整)。

e2e.ti.com/.../WBDesign_2D00_TPS546D24_2D00_12v_2D00_2p4v.pdf

e2e.ti.com/.../12V_5F00_MULTI_2D00_SLURB01_2D00_TPS546x24A_5F00_2024_2D00_05_2D00_17_2D00_revA.xlsx

谢谢。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您 填写电子表格。  

    根据您所有其它输入选择 Comp Code 20时、您所做的是正确的。  

    但是、您是否确实需要 14个560uF 大容量电容器和20个100uF 陶瓷电容器? 这似乎很多。 如果使用更高的开关频率、则可以消除较少的损耗。 如果瞬态响应对系统至关重要、这还允许您设置更高的环路带宽。  

    您是否有目标相位裕度和增益裕度? 此外、您是否具有目标稳态输出电压纹波、瞬态响应下冲/过冲电压等?  

    请告知我们您的所有关键需求、以便我们帮助您优化解决方案。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不,我不希望这么多的 Cout ... 在使用电子表格时、我一直在添加大容量电容器、因为"Vunder/over"是红色的。 我们需要非常严格控制且具有最小偏差的 Vout。 如我的电子表格中所述、我想设计5mV 纹波来实现3A 负载阶跃。 注意:这也是一个测试板,数量少,所以空间和成本不是一个大的约束——性能更重要。 换句话说,虽然这个数量的帽看起来有点傻,如果它会帮助我达到我的目标,这是完全可以做到的。

    是的、我可以提高我的 FSW、实际上我在实现目标的同时缓慢地做到了这一点。 Webench 的起点是325kHz、 虽然这是我发送的版本、但我认为必须使用更高的 fsw、或许是550kHz。 但随着我提高 Fsw、我预计需要更换电感器、之后我的设计会越来越偏离 WEBench。

    相位裕度需要大于60、但最好更高。 应在不影响其他指标的情况下尽可能提高增益。 我的上一个设计使用相同的 TPS、5V 输入电压、0.3V 输出电压、指标为:BW:141kHz、Ph.Mar:78度、GainMar:-19dB

    感谢您的支持、

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您澄清您的用例。 您知道3A 负载阶跃的压摆率是多少? 因为计算器假设 di/dt 压摆率是无限的。 不过、压摆率通常是有限的、因此 上冲/下冲可能比计算器预测的要少、并且可能不需要这些额外的输出电容。  

    您是否完全在使用 PMBus? 如果您可以将 PMBus 用于 COMPENSATION_CONFIG 配置、则相对于 MSEL1引脚搭接选项提供的选项、它将为您提供更多的选项来微调补偿。  根据我的计算、似乎需要 VLOOP 增益高于8、这是引脚搭接选项无法实现的。  

    首先、让我们了解您的负载 瞬态压摆率。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    我没有定义的压摆率。 这是一个没有明确定义参数的测试芯片(负载)。 事实上、更大的负载阶跃是可能的(即负载从空闲到运行作业时为20A)、但它不会是瞬时的。 不过、我认为"接近无限"的3A 负载阶跃 di/dt 是合理的。 在没有信息的情况下、我想保守地进行设计。

    是的,我们将使用 PMBus,从电子表格看,我 同意我们可能需要 VLOOP 增益>8。

    谢谢。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    太棒了! 如果您使用的是 PMBus、那么您在原始计算器中已有的功能应该可以正常工作、并为您提供所需的瞬态性能:  

    欠压/过压小于3mV、超过65度的相位裕度、并且具有高增益裕度。  

    如计算器中所述、您需要将 compesation_config 配置为0x33F8821686。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以查看 电子表格中的电阻器搭接建议并确认它们是否正确?

    对于 ADRSEL、RtoP="#N/A"、"打开"是否设置正确?

    感谢您的支持、

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    Tomoya 在周二回来后会帮助你。 (5/27/24是 TI 假日)。 感谢您的耐心!

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    该工具给您"#N/A"的原因是为 PMBus 地址和交错选择的值是无效输入。

    如果您希望 PMBus 地址= 36D、 INTERLEAVE = AUTO DETECT、您应该使 ADRSEL 引脚保持断开或悬空。  

    谢谢!
    Tomoya