This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:外部 BATFET

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367506/bq25798-external-batfet

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

是否可以使用此器件来控制外部 BATFET? 我的客户希望放电大于6A。 如果不能、您会建议哪款器件与 bq25798类似、但可以处理更高的放电电流?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    BQ25798需要外部电路来驱动外部并联 BATFET、如所述  

    https://www.ti.com/lit/an/sluaat7/sluaat7.pdf

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供这些信息。 您能否仔细检查下面的配置以确保我们正确实现它?

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我想您正在尝试实现以下内容:

    如果是、则电阻器是比较器输出= FET 栅极至 SYS 电压。   

    此致、

    杰夫