请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 工具与软件:
您好!
是否可以使用此器件来控制外部 BATFET? 我的客户希望放电大于6A。 如果不能、您会建议哪款器件与 bq25798类似、但可以处理更高的放电电流?
谢谢。
迈克尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Michael、您好!
BQ25798需要外部电路来驱动外部并联 BATFET、如所述
https://www.ti.com/lit/an/sluaat7/sluaat7.pdf。
此致、
杰夫