This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80RSMT

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366461/bq40z80-bq40z80rsmt

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

工具与软件:

尊敬的社区成员:

我正在使用 BQ40Z80 BMS IC 和 Renesas RA 系列 MCU 开发电池管理系统。 我想澄清一下 BQ40Z80 BMS IC 是否适合7S3P 电池组配置。 非常感谢您的及时回应。

此致、

内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    我认为 bq40z80应当支持7S3P 配置、只要它不超过65000 mA 电池容量最大阈值。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的及时响应。 我正在为7x3x3500= 73500 mA 战锂电池寻找最合适的 BMS IC。 非常感谢您在这方面的专业知识。

    谢谢!

    内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    明白了、对于 bq40z80来说、最大容量似乎过高。 对于这种尺寸的电池组、我建议查看下面的 bq34z100:

    https://www.ti.com/product/BQ34Z100 

    请告诉我这是否符合您的要求、如果需要、我可以提供更多建议。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺