This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SoC 计算误差

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361691/bq34z100-g1-soc-calculation-error

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEM、BQ28Z610

您好!  

对于 BQ34z100、在电池为29.4V 时、我们具有错误行为:

  • 在几个周期之后、我们 完成了一个未完成的电荷(在90% SOC 时以2.72A/停止)。
  • 然后、在3天没有充电和放电后、SOC = 100%

然而、电池电压低于充电终止电压。

以下是包含最后一次充电的日志:e2e.ti.com/.../2024_2D00_03_2D00_29T10_2D00_21_2D00_13.xlsx

在这里、DataFlash: e2e.ti.com/.../DF-post-LC-amended.gg.csv

你能帮我理解这种行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用 GPCHEM 工具来获取 ChemID 匹配?

    学习周期是否完成?

    电量监测计是否已校准?

    该应用的化学成分和电池配置是什么?

    电芯是否平衡?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、  

    是否使用 GPCHEM 工具来获取 ChemID 匹配? =>没有使用此日志实现(文件与 GPC 指令不匹配)。

    学习周期是否完成? =>是、已实现 GFI (最大误差= 1%/ QMax 已更新/学习状态= 06)。

    电量监测计是否已校准? =>是。 电压和电流误差小于1%。

    该应用的化学成分和电池配置是什么? =>我们将 ChemID 7349用于7s2p (2个每包7节串联电池、并联)配置。

    电芯是否平衡? =>是。 这是最新的电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要先获得适当的 ChemID 匹配、然后才能看到任何类型的精确 SOC。

    请将输入到 GPCCHEM 工具中的数据和从工具收到的报告共享。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    GPCCHEM 报告: e2e.ti.com/.../7s2p-_2D00_-ChemID7349_2D00_report.zip

    如您所见、ChemID 7349选择并不糟糕(第三选择)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设 GPCCHEM 工具的日志文件正常、则7349是一个很好的匹配项。

    我查看了发送的原始日志文件、没看到电池处于休息状态的位置、但 SOC 在上升、它似乎一直处于充电或放电状态。

    电池终止电压为2500mV、您的应用中单节电池的终止电压是多少?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    GPCCHEM 工具的日志文件是从学习周期开始提供的。

    Relax 状态在对数结束(29/03和02/04之间)。 在3天的休息期间会出现轻微的压降(29.06V 至28.58V、因此每个电池为70mV)。 如果出现了盘算、我们假定 SOC 会下降、而不是增加。

    单节电池的电池终止电压= 2300mV (切断保护)。 我们选择了2500mV 来在 BMS 断电之前留出裕度。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在发送的日志文件中、看不到 SOC 从90%跳到100%的位置。

    SoC 为橙色、电流为蓝色。

    您是否有包含 SOC JUMP 的日志文件?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:  

    您可以在第一个工作表的末尾看到 SOC 跳变。

    我没有在曲线中包括 SOC 跳变、因为临时性过大。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供包含 SOC 跳转的日志文件?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是在我的第一个信息。
    以下是日志:e2e.ti.com/.../6663.2024_2D00_03_2D00_29T10_2D00_21_2D00_13.xlsx

    如果您愿意,可以选择 csv 文件: e2e.ti.com/.../2024_2D00_03_2D00_29T10_2D00_21_2D00_13_5F00_monitor.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花点时间来研究这一点。

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 感谢您发送.csv 格式。  

    为什么温度变化如此之大? 电池组上是否有热敏电阻?

    目前有负载选择1和负载模式0、我建议将负载选择更改为6并使用平均放电电流(查看您的日志文件后大约为7/8)。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    温度的两个引脚、即 BQ28z610的热敏电阻。 没有这样大的变化。 在几天前这两项措施之间的差距。 这是一个漫长的放松。

    选择良好的负载并不容易。 你是否有一个文档可以帮助这一点?

    选择这6种解决方案使我困扰、因为我们客户的应用程序请求的电流未固定。

    此外 、我不会在该寄存器与上游定义的问题之间建立链接。 因为"负载选择"允许优化剩余容量的准确度、而不是充电结束时的 SOC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Evan 今天不在办公室、明天他会回来找您。  

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附了有关负载模式和负载选择的相关文档。  

    动态负载(EPOS)的 Impedance Track 电量监测计配置

    此致、

    埃文