This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:无器件枚举

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, BQ25731, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362822/tps25750evm-no-device-enumeration

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25731TPS25751

我使用的是 TPS25750EVM 板。 刷写 EVM 后、我将 USB-C 端口插入笔记本电脑、但我看不到任何器件枚举、更不用说我编程到其中的自定义 VID 和 PID 了。  我的行为有哪些错误?  谢谢。

我已通过网络 GUI 刷写以下配置:

EVM (左上方)

2. 45瓦

3. 45瓦

4.电源接收器(耗电设备)

5. USB3.2第2代

6.主机和设备

7. 1234

8. 56778

9. BQ25731

10.9.2伏

11. 1.024a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    感谢您与我们联系!

    在 GUI 中、转到"Options"--> "Serial Port Settings"-->"Port"-->确保选择德州仪器(TI)。

    我还想澄清一点、您将无法在 GUI 中看到已刷写到 EVM 中的自定义设置。 VID 和 PID 存储在供应商定义的消息中、并通过 CC 线与端口伙伴进行通信。  

    另外、我想重点介绍一下我们的新产品 TPS25751、这是推荐用于所有新设计的产品。 请参阅以下常见问题解答: e2e.ti.com/.../faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我能够通过 GUI (通过板上的 USB 微型连接器)与评估板正常通信。  我可以成功刷写新配置。  然后、当我重新启动器件并将其插入笔记本电脑的 USB 端口时(通过板上的 USB c 连接器)、我在 Windows 设备管理器中没有看到任何新器件枚举。  我缺少什么吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    感谢您的澄清。  

    我将对此进行深入探讨、并在周一与您联系。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aya、有任何更新吗? 我仍然无法让此设备进行枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    很抱歉耽误你的时间。  

    您看到的行为是预期行为。 PD 控制器将通过 CC 线将其电源和数据角色传达给远端器件 、但它实际上没有数据路径。  

    如果您有其他问题或疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔