This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6B24EVM-2V0:是否可以将 VoutB 配置为其他默认电压?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6B24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365617/tpsm8d6b24evm-2v0-is-there-any-way-to-configure-voutb-to-another-default-voltage

器件型号:TPSM8D6B24EVM-2V0
主题中讨论的其他器件:TPSM8D6B24

您好、专家:

  如果在 TPSM8D6B24上 RST_B 为低电平触发、则 VoutB 将复位为3.3V。

是否可以通过任何方法将 VoutB 配置 为另一个默认电压、如2.2V?

谢谢。

奥斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Auston:

    可以! 您可以将 VoutB 配置 为另一个默认电压。

    如果您使用的是 PMBus/Fusion GUI (用户指南中的说明)、则可以在 GUI 的 General (常规)设置中更改 Voltage Settings (电压设置)。  请记住、PIN_DETECT_OVERRIDE 的默认设置是"在上电或恢复时重置为引脚检测值"。 因此、您还需要对 VOUT_COMMAND/VOUT_SCALE_LOOP 和 Store Config 将 PIN_DETECT_OVERRIDE 更改为"上电或恢复时重置为 NVM 值"。 这将防止它重置回3.3V 的引脚检测值。

    您还可以通过更改 VSEL 引脚上的电阻分压器值、将 VoutB 更改为另一个默认电压。 哪一种最适合您。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    我将 VOUT_COMMAND/VOUT_SCALE_LOOP 的 PIN_DETECT_OVERRIDE 更改为"上电或恢复时复位为 NVM 值"。 此外、通过更改 VSEL 引脚上的电阻分压器值、将 VoutB 更改为默认电压(1.8V)。   这两个设置都存储在 Config to NVM 中。

     在 TPSM8D6B24上触发 RST_B 后、VoutB 仍复位到3.3V 而不是1.8V。

    我是否需要更改任何其他配置?

    谢谢!

    奥斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Auston:

    看来 您已经能够将 PIN_DETECT_OVERRIDE 设置为重置为 NVM。 但是、似乎在 GUI/PMBus 中 VOUT_COMMAND 和 VOUT_SCALE_LOOP 设置未更改。 为此、

    1. 将输出电压更改为1.8V、

    2.将输出电压缩放环路设置为0.25,

    3.写入硬件(应自动更新 OV/OV UV 警告等)

    4.将配置存储到 NVM。   

    若要检查以确保 NVM 已正确编程、可转至"Device"和"Refresh All Parameters"。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

     这是执行 "刷新所有参数"后的结果。 看起来 NVM 经过良好编程。

    但  在 RST_B 被低电平触发后、VoutB 仍被复位至3.3V 而不是1.8V。

     

    很奇怪、 在 再次执行"刷新所有参数"后、NVM 似乎被修改为之前的状态。

    欢迎提出任何建议。

    谢谢!

    奥斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Auston:

    但  在 RST_B 被触发为低电平后,VoutB 仍然复位为3.3V 而不是1.8V。

    这意味着 PIN_DETECT_OVERRIDE VOUT 仍设置为"复位为引脚检测值..."。

    当 您更改 Vout 和 Vout 缩放环路时、还需要将 PIN_DETECT_OVERRIDE VOUT 位更新为"复位为 NVM 值..." 同时写入硬件、然后将 Config 存储到 NVM 中。 我忘记要提到、但您可能还需要更新 VOUT_MIN、因为当 Vout=3.3V 时、我认为默认值为2V。 因此、将 Vout min 设置为某个低于1.8V 的值。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

     这两个设置与您在执行"刷新所有参数"后所述的设置相同  

    1. PIN_DETECT_OVERRIDE VOUT 位设置为"重置为 NVM 值..."。

    2. Vout_min = 1.8V。 => VOUT_MIN 将自动更新为1.5V、因为 VOUT_COMMAND 设置为1.8V。  

      同时,我也把它们全部存储到 NVM 中,并再次尝试。  在 RST_B 被低电平触发后、VoutB 仍被复位至3.3V 而不是1.8V。

    是否有任何方法可以执行"刷新所有参数"并将所有设置导出到文件? 因此我可以附加或发送给您以检查 累积。

    欢迎提出任何建议。

    谢谢!

    奥斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Auston:

    您可以转到"File"和"Save Project As..."来保存文件 并共享 xml 文件。 但是,我不认为现在有必要,因为我已经在我身边确认了这一点。   此步骤中缺少的是下电上电(循环 AVIN)或 RESTORE_USER_ALL (将所有内容存储到 NVM 后转至"器件"和"从闪存恢复用户配置"。 设备的工作方式是、如果您应用 RESET#而不进行电源循环或恢复、设备将恢复 到其初始启动电压。  

    谢谢!
    Tomoya