主题中讨论的其他器件:TPSM8D6B24
您好、专家:
如果在 TPSM8D6B24上 RST_B 为低电平触发、则 VoutB 将复位为3.3V。



是否可以通过任何方法将 VoutB 配置 为另一个默认电压、如2.2V?
谢谢。
奥斯顿
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
如果在 TPSM8D6B24上 RST_B 为低电平触发、则 VoutB 将复位为3.3V。



是否可以通过任何方法将 VoutB 配置 为另一个默认电压、如2.2V?
谢谢。
奥斯顿
您好、Auston:
可以! 您可以将 VoutB 配置 为另一个默认电压。
如果您使用的是 PMBus/Fusion GUI (用户指南中的说明)、则可以在 GUI 的 General (常规)设置中更改 Voltage Settings (电压设置)。 请记住、PIN_DETECT_OVERRIDE 的默认设置是"在上电或恢复时重置为引脚检测值"。 因此、您还需要对 VOUT_COMMAND/VOUT_SCALE_LOOP 和 Store Config 将 PIN_DETECT_OVERRIDE 更改为"上电或恢复时重置为 NVM 值"。 这将防止它重置回3.3V 的引脚检测值。
您还可以通过更改 VSEL 引脚上的电阻分压器值、将 VoutB 更改为另一个默认电压。 哪一种最适合您。
谢谢!
Tomoya
您好、专家:
我将 VOUT_COMMAND/VOUT_SCALE_LOOP 的 PIN_DETECT_OVERRIDE 更改为"上电或恢复时复位为 NVM 值"。 此外、通过更改 VSEL 引脚上的电阻分压器值、将 VoutB 更改为默认电压(1.8V)。 这两个设置都存储在 Config to NVM 中。


在 TPSM8D6B24上触发 RST_B 后、VoutB 仍复位到3.3V 而不是1.8V。

我是否需要更改任何其他配置?
谢谢!
奥斯顿
您好、Auston:
看来 您已经能够将 PIN_DETECT_OVERRIDE 设置为重置为 NVM。 但是、似乎在 GUI/PMBus 中 VOUT_COMMAND 和 VOUT_SCALE_LOOP 设置未更改。 为此、
1. 将输出电压更改为1.8V、
2.将输出电压缩放环路设置为0.25,
3.写入硬件(应自动更新 OV/OV UV 警告等)
4.将配置存储到 NVM。

若要检查以确保 NVM 已正确编程、可转至"Device"和"Refresh All Parameters"。
谢谢!
Tomoya
您好、Auston:
但 在 RST_B 被触发为低电平后,VoutB 仍然复位为3.3V 而不是1.8V。
这意味着 PIN_DETECT_OVERRIDE VOUT 仍设置为"复位为引脚检测值..."。
当 您更改 Vout 和 Vout 缩放环路时、还需要将 PIN_DETECT_OVERRIDE VOUT 位更新为"复位为 NVM 值..." 同时写入硬件、然后将 Config 存储到 NVM 中。 我忘记要提到、但您可能还需要更新 VOUT_MIN、因为当 Vout=3.3V 时、我认为默认值为2V。 因此、将 Vout min 设置为某个低于1.8V 的值。

谢谢!
Tomoya
您好、专家:
这两个设置与您在执行"刷新所有参数"后所述的设置相同
1. PIN_DETECT_OVERRIDE VOUT 位设置为"重置为 NVM 值..."。
2. Vout_min = 1.8V。 => VOUT_MIN 将自动更新为1.5V、因为 VOUT_COMMAND 设置为1.8V。

同时,我也把它们全部存储到 NVM 中,并再次尝试。 在 RST_B 被低电平触发后、VoutB 仍被复位至3.3V 而不是1.8V。
是否有任何方法可以执行"刷新所有参数"并将所有设置导出到文件? 因此我可以附加或发送给您以检查 累积。
欢迎提出任何建议。
谢谢!
奥斯顿
您好、Auston:
您可以转到"File"和"Save Project As..."来保存文件 并共享 xml 文件。 但是,我不认为现在有必要,因为我已经在我身边确认了这一点。 此步骤中缺少的是下电上电(循环 AVIN)或 RESTORE_USER_ALL (将所有内容存储到 NVM 后转至"器件"和"从闪存恢复用户配置"。 设备的工作方式是、如果您应用 RESET#而不进行电源循环或恢复、设备将恢复 到其初始启动电压。
谢谢!
Tomoya