This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:如何设置此 EMV 以正常工作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363780/tusb1046evm-how-to-set-up-this-emv-to-work-properly

器件型号:TUSB1046EVM

TUSB1046EVM

连接 USB 3.0电源、连接 DP 视频信号、Type C 输出至监视器、监视器不显示、不显示信号。 更改跳线位置仍会导致无信号。
我可以在使用时询问如何设置它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    插接 EVM 时、能否检查是否在显示设置中看到显示?

    我 最近测试了此 EVM、能够将 DP 信号从 PC 传递到 Type-C 显示器。 以下是我使用的电路板设置:

    您能否检查一下这是同一个板、以及您使用的设置是否相似? 您可以在 这篇 E2E 文章中看到更多有关我的设置的信息

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍需要帮助以使电路板正常工作?

    如果不是、我可以解决该问题。

    此致!

    谢恩