请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1046EVM TUSB1046EVM
连接 USB 3.0电源、连接 DP 视频信号、Type C 输出至监视器、监视器不显示、不显示信号。 更改跳线位置仍会导致无信号。
我可以在使用时询问如何设置它吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TUSB1046EVM
连接 USB 3.0电源、连接 DP 视频信号、Type C 输出至监视器、监视器不显示、不显示信号。 更改跳线位置仍会导致无信号。
我可以在使用时询问如何设置它吗?
您好!
插接 EVM 时、能否检查是否在显示设置中看到显示?

我 最近测试了此 EVM、能够将 DP 信号从 PC 传递到 Type-C 显示器。 以下是我使用的电路板设置:

您能否检查一下这是同一个板、以及您使用的设置是否相似? 您可以在 这篇 E2E 文章中看到更多有关我的设置的信息。
此致!
谢恩