This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ Studio

Guru**** 2515095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76930, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368800/bq76930-bq-studio

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、、 BQ76942

工具与软件:

我正在设计7S21p 电池组、它应该能在1分钟内提供高达800A (放电)的电量。 我将选择最小 Rsense 以满足200mV 的限值、CC 增益将比"1"小得多。

我已经看到关于 BQ Stduio 的讨论不允许 CC 增益小于"1"。
如果我尝试使用 BQ Studio 写入参数、它不再有问题?
是否清楚?

提前感谢、

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    BQ76930不使用 BQStudio、而是使用 BQ769x0评估软件。 您是指 BQ76942吗?

    此致、

    马克斯·韦博肯