请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、、 BQ76942
工具与软件:
我正在设计7S21p 电池组、它应该能在1分钟内提供高达800A (放电)的电量。 我将选择最小 Rsense 以满足200mV 的限值、CC 增益将比"1"小得多。
我已经看到关于 BQ Stduio 的讨论不允许 CC 增益小于"1"。
如果我尝试使用 BQ Studio 写入参数、它不再有问题?
是否清楚?
提前感谢、
托尼