Other Parts Discussed in Thread: TPS784
工具与软件:
大家好、我使用 TPS78401DBVR 生成3.1V。 我的电源不能超过3.6V、比输出电压多0.5V。 当前要求与100 mA ish 有关(但其中一个器件建议使用300 mA。 因此我正在使用它)。
我正在尝试训练 R1和 R2值(失败)。 您能帮助我吗?
如果我使用 VFB = 1.2V 且 IFB = 0.05uA、那么公式2确实为 R1、R2提供了值、我无法获得该值。 输出需要精确。 因此、请咨询您的专家意见。
另外、我假设中的电源稳定、最坏的情况下我应该能够支持 VIN = 3.1V +115mV 的情况(不需要 Vout + 0.5V)。 我的假设是否正确?
谢谢
此致
比利