This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784:TPS78401DBVR

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367500/tps784-tps78401dbvr

器件型号:TPS784

工具与软件:

大家好、我使用 TPS78401DBVR 生成3.1V。 我的电源不能超过3.6V、比输出电压多0.5V。 当前要求与100 mA ish 有关(但其中一个器件建议使用300 mA。 因此我正在使用它)。

我正在尝试训练 R1和 R2值(失败)。 您能帮助我吗?

如果我使用 VFB = 1.2V 且 IFB = 0.05uA、那么公式2确实为 R1、R2提供了值、我无法获得该值。 输出需要精确。 因此、请咨询您的专家意见。

另外、我假设中的电源稳定、最坏的情况下我应该能够支持 VIN = 3.1V +115mV 的情况(不需要 Vout + 0.5V)。 我的假设是否正确?  

谢谢

此致

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了在此基础上展开、我已经计算出 R1 = 379k (RT0603DRE07379KL 0.5%)和 R2 = 240k (RT0603DRE07240KL 0.5%)。

    理想情况下、我需要 LDO 输出 3.1V +/- 20mV。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Billy,

    目前、看起来您的输出应该提供3.095V 的输出。  

    但是、存在一些与线路调节、负载调节、温度和电阻器容差相关的容差。 幸运的是、TPS784是相当精确的器件、因此我们可以预期线路、负载和温度的贡献最大为1%。 由于电阻器的值为0.5%、因此总数为1.5%或46mV。

    该器件的最大压降为115mV、因此您应该在 VIN 和 VOUT 之间有足够的余量。

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    这听起来很有希望。 非常感谢您的回答。 我将看到我是否可以通过使用0.1%的电阻器来更加严格地拧紧容差。 我能不能问您是如何得出值3.095V 的。 您使用的 VFB 和 IFB 值是什么?  

    确认最大 Vd 和 VIN 上的余量让我安心。

    如果我要在1.5V 电压下使用同一器件(尽管在此电源轨上只需要低于20mA 的电压)、您是否建议使用此器件?  

    谢谢

    此致

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    我忘记在中添加它了。 我的错。 该电流底部电阻值基于反馈电流、因此该容差还应是±2.4mV (典型值)或+12mV/-24mV (最大值)。  

    您可以通过减小电阻值来降低这种影响。 但是、这样做会增加器件的总电源电流。 降至37.9k + 24k 分频器 后、此偏移会减少一定程度。  

    坦率地说、您不大可能看到超出反馈电流的典型值。 这些电流通常很低、很难在生产测试中进行测量。  

    对于1.5V 电压、您可以考虑固定输出版本 TPS78415QDBVRQ1。 该器件属于汽车、但包含 内部修整电阻器、可确保比外部分压器更高的精度。  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、谢谢这个人。 我想我可以接受电阻器的原始值。 节能是此项目的关键。 是 LDO 上的一个好器件。 我已经保留了它、但在设计中未承诺。 设计现已可供审查、如果1V5版本出现任何不好的评论、我将插上该插件。 现在我想你已经解决了这个问题。 再次感谢。 此致比利