请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22925 工具与软件:
技术专家、您好!
我们使用 TPS22925CYPHR、请协助审查原理图。
VOUT = 3.3V、I_max = 1.322A、 I_OC = 2.8A

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
技术专家、您好!
我们使用 TPS22925CYPHR、请协助审查原理图。
VOUT = 3.3V、I_max = 1.322A、 I_OC = 2.8A

谢谢