This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:原理图审阅和建议

Guru**** 2512925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368451/tps22925-schematic-review-and-recommendation

器件型号:TPS22925

工具与软件:

技术专家、您好!

我们使用 TPS22925CYPHR、请协助审查原理图。

VOUT = 3.3V、I_max  = 1.322A、 I_OC = 2.8A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    技术专家、您好!

    原理图看起来很好。 我想让您了解 TPS22970 或 TPS22971、它们稍大但经过改进的器件版本-如果适合您的话。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick、您好!

    感谢您的答复和建议。