This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:TPS65941111EVM 板不会从 BUCK1和 BUCK5产生任何输出?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354501/tps6594evm-tps65941111evm-boards-no-any-output-from-buck1-and-buck5

器件型号:TPS6594EVM

我购买了 TPS6594EVM 板、它可以通过 I2C 地址=0x4C 读取 TPS65941111的 NVM。 但是、通过 GUI 启用 BUCK1和 BUCK5后、BUCK1和 BUCK5的电压读数为零。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查设置照片:

    https://postimg.cc/gallery/xTxWGPC

    THX~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PO Chun:

    如果您可以给我提供寄存器的屏幕截图、您可以帮我一个忙吗?

    我希望寄存器0x5A 到0x6C、在您尝试启用 BUCK1或 BUCK5之前、谢谢您!

    请检查设置照片:

    https://postimg.cc/gallery/xTxWGPC

    [/报价]

    很抱歉、此链接不起作用、无法通过我们的代理查看、您可以通过上传方式直接发布到论坛吗?

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    以下是默认寄存器设置:

    接下来、启用 BUCK1和 BUCK5:

    THX~

    莫里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这张照片显示了启用 BUCK1时的 LED 状态。

    THX~
    莫里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morris:

    中断指示存在 SPMI 错误(在寄存器0x67上)、这是合理的、因为 TPS65941111将用于多 PMIC 设置的辅助位置。 在清除此错误之前将无法打开 BUCK、而在连接到相应的 TPS6594之前、则不会开启。 这是 TPS65941212和 TPS65941111的捆绑包。

    您是要编写自己的编程、还是他们希望仅打开 BUCK 进行评估?

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将来将使用 TPS65940400RWERQ1进行编程、但现在需要启用 BUCK1和 BUCK5、并且仍有许多功能需要在此 EVM 上验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PO Chun:

    您必须对该器件进行重新编程、这里是 TPS65940400的二进制文件、我们将这些称为空白。

    e2e.ti.com/.../tps65940400_5F00_rev1bin.bin

    0400的 I2C 地址为0x28、如果 GPIO10被拉高、则 I2C 地址为0x2C。

    为便于使用、请清除 J8、J9和 J10上任何跳线的所有 GPIO 引脚

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    表示感谢。

    我想使用 TPS6594EVM 电路板+ bin 文件并烧写到 TPS65940400中。  

    您认为这是一个好主意吗?或者您可以给我一些建议吗?

    谢谢~