我购买了 TPS6594EVM 板、它可以通过 I2C 地址=0x4C 读取 TPS65941111的 NVM。 但是、通过 GUI 启用 BUCK1和 BUCK5后、BUCK1和 BUCK5的电压读数为零。 为什么会发生这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我购买了 TPS6594EVM 板、它可以通过 I2C 地址=0x4C 读取 TPS65941111的 NVM。 但是、通过 GUI 启用 BUCK1和 BUCK5后、BUCK1和 BUCK5的电压读数为零。 为什么会发生这种情况?
请检查设置照片:
https://postimg.cc/gallery/xTxWGPC
THX~
您好、PO Chun:
如果您可以给我提供寄存器的屏幕截图、您可以帮我一个忙吗?
我希望寄存器0x5A 到0x6C、在您尝试启用 BUCK1或 BUCK5之前、谢谢您!
请检查设置照片:
https://postimg.cc/gallery/xTxWGPC
[/报价]很抱歉、此链接不起作用、无法通过我们的代理查看、您可以通过上传方式直接发布到论坛吗?
Br、
尼古拉斯
您好 Morris:
中断指示存在 SPMI 错误(在寄存器0x67上)、这是合理的、因为 TPS65941111将用于多 PMIC 设置的辅助位置。 在清除此错误之前将无法打开 BUCK、而在连接到相应的 TPS6594之前、则不会开启。 这是 TPS65941212和 TPS65941111的捆绑包。
您是要编写自己的编程、还是他们希望仅打开 BUCK 进行评估?
Br、
尼古拉斯
您好、PO Chun:
您必须对该器件进行重新编程、这里是 TPS65940400的二进制文件、我们将这些称为空白。
e2e.ti.com/.../tps65940400_5F00_rev1bin.bin
0400的 I2C 地址为0x28、如果 GPIO10被拉高、则 I2C 地址为0x2C。
为便于使用、请清除 J8、J9和 J10上任何跳线的所有 GPIO 引脚
此致、
尼古拉斯