This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:电池平衡 FET 检查

Guru**** 2591870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367264/bq79616-cell-balancing-fets-check

器件型号:BQ79616

工具与软件:

嗨、Expert,

½ BQ79616-Q1的电池平衡 FET 诊断功能、比较阈值固定为 AUXCELL < VCELL 的 μ A。 两个问题:

  1. 阈值为什么为1/2? 与该值相关的是什么?
  2. 通过配置可以将1/2更改为其他值,例如 RVC 或 RCB?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于恶劣的天气干扰了达拉斯地区的电力和电信、因此响应速度至少将推迟到明天。  

    很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的剩余时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brody:

    此阈值在内部设置、无法更改。 这只是 CB FET 比较测试的通过标准。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本,

    感谢您的更新。 RVC 或 RCB 是否影响通过标准?  假设 将电池平衡的灵敏度更改为3/4、该值是否会影响电池平衡的灵敏度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brody:

    您无法更改阈值。 它不受 RVC 或 RCB 的影响。 该阈值不会改变电芯平衡的灵敏度、仅用于该诊断。

    此致、